新闻

Maxim Integrated利用1-Wire协议大幅降低设计复杂度,提供业界最低成本的方案,用于构建远端连接的I2C和SPI传感器网络 etworks of Remotely Connected I2C and SPI Sensors

DS28E18将链路延长至100米,最大程度减少外设器件与主控制器的接线

中国,北京—2020年8月13日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出DS28E18 1-Wire®至I2C/SPI桥接芯片,用于扩展远端传感器网络连接,帮助设计师将系统设计复杂度及其成本降低至业界最低水平。采用Maxim Integrated的1-Wire协议连接I2C和SPI兼容传感器,DS28E18只需两根线即可连接器件,而竞争方案则要求4根线连接I2C或6根线连接SPI,从而大幅降低系统复杂度。

在工业及远程监测应用中,大多数设计通过串行接口连接远端传感器。而当传输距离达到100米时,为了连接远端传感器,主流的串口协议将需要多达5个外部开关和扩展器件,大大提升了设计成本和复杂度。此外,目前广泛采用的串行接口通常要求6根电缆将远端传感器连接到主控制器。

DS28E18能够在同一电缆线上支持供电和数据传输,使用Maxim Integrated的1-Wire协议连接长达100米的I2C或SPI外设器件只需使用2根线。该方案可最多省去5个扩展器和开关IC,大大降低连接成本和软件开发复杂度。此外,构建一个10至20节点的网络只需占用主控制器的一个可编程I/O端口。

主要优势

  • 高度集成: 将网络连接延长到100米,省去多达5片扩展器和开关IC;可以省去外部电源
  • 更低成本:仅用2根线支持自主操作,从而节省多达4根电缆
  • 降低复杂度:将1-Wire协议转换为I2C和SPI主机接口,在同等配置下降低主控制器的物理层设计和软件开发复杂度。

评价

  • “传感器增强了数据收集,实现更智能的操作,对于传感器数量的需求正在改变消费类、工业和医疗健康产品设计。” Omdia公司MEMS及传感器产品首席分析师 Manuel Tagliavini表示:“但是,串行接口仍然在这些传感器中占据主导地位,任何有助于降低传感器连接复杂度的方法都会是开发者的福音。”
  • “随着传感器在许多应用中变得越来越普及,将传感器连接扩展到更远距离的需求也在不断增长。”Maxim Integrated嵌入式安全部门执行总监Scott Jones表示:“为了高成效地延长串行接口设备的工作距离,为系统设计带来很高的复杂度。我们的1-Wire协议可以帮助用户使用更简单的软件和更少的电缆及IC,大大简化网络设计。”

供货及价格

  • DS28E18的价格为0.64美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim网站及特许经销商购买。
  • 提供DS28E18EVKIT# 评估套件,价格为89.25美元。

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›

Maxim Integrated利用1-Wire协议大幅降低设计复杂度,提供业界最低成本的方案,用于构建远端连接的I2C和SPI传感器网络 etworks of Remotely Connected I2C and SPI Sensors
下载: RGB