新闻
通过实时测量更加迅速、准确地监测并获取智能配电数据
Maxim Integrated的Petaluma参考设计通过高速采集3相模拟数据,实现更加智能的电网数据管理。
San Jose, CA。2014年5月14日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Petaluma ((MAXREFDES30#))子系统参考设计,使电力公司和基础架构供应商可同时、准确地测量分布式电网数据。
全球范围的电力公司正在布设可靠性更高的系统,需要获取高精度的分布式电网状态数据,以便更好地利用分布式发电技术,如太阳能和风能。各相电压和电流测量必须同时进行,以便电力公司掌握各相之间严格的时间关系,最大程度地延长电网的正常运行时间。Petaluma是一款高速、同时采样8通道模拟输入前端(AFE),可同时监测电网各相数据,允许电网管理员优化配电自动化的信号链路。
Petaluma的信号调谐至50Hz至60Hz,以匹配全球的电网标准。3相同时采样功耗低于1W。较高的采样速率(每通道250ksps)和16位精度使其能够对电网故障做出迅速响应。Petaluma适用于需要多通道模拟输入同时采样(如:多相电机控制和工业振动检测)以及精确计算瞬时功率的任何应用。
主要优势
- 高精度:16位ADC和外部电压基准提供0.02%的高精度和3ppm/°C的最大温度系数
- 同时采样:子系统包括8路高速、250ksps同时采样模拟输入通道,可接受±10V输入信号
- 低功耗:Petaluma的功耗低于1W
业界评价
- Maxim Integrated参考设计经理David Andeen表示:“Petaluma模拟前端方案是配电自动化网络的理想选择,该子系统参考设计具有每通道250ksps的高采样速率,能够准确捕获故障事件,使电力公司能够在单个周期内做出即时响应”。
- IHS智能公用事业基础设施领域分析师Jacob Rodrigues Pereira表示:“完备的信号链AFE子系统为电力公司布设智能电网带来了诸多便利条件,可以方便地进行智能电网的电能测量。电网正在朝着分布式管理方向发展,能够提供多通道同时、高效采样以及高精度节点测量的分布式测量方案的价值也在不断提升”。
价格信息
- 请咨询获取价格信息。
- 关于其它参考设计的更多信息,请访问:Maxim参考设计中心。
关于Maxim Integrated
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
在Maxim Integrated,我们以设计整合度更高的方案为宗旨。借助我们的模拟整合方案,一切皆有可能。公司2013财年的销售额为24亿美元。
公关联系人