开发更小、更智能、更安全的设计
Maxim是一家以工程师为导向的设计公司——我们致力于解决最棘手的电路设计问题,推动您的设计创新。为了帮助您快速开发更小、更智能、更安全的产品,我们将推出2020年线上电子展体验,为您提供深化专业知识的机会。通过我们的一系列网络研讨会了解深层次的技术知识,并深入体验我们的演示平台,从11月9日开始您可以与我们的专业团队进行交流。
点击下方标签,提前了解Maxim虚拟展厅提供的展示内容;立即注册网络研讨会,并安排与我们线上沟通的计划。期待与您线上交流!
赋予边缘智能
Maxim的智能传感器、软件可配置IO以及诊断技术正在将智能推向边缘,有力支持安全、容错的工业系统设计,使其能够在网络边缘实时收集更高质量的信息。小尺寸、高度集成的电源模块以及隔离电源、电源保护IC确保这些系统具有高效率、高安全性和高可靠性。随着Maxim工业通信和工业IC的尺寸越来越小,集成度越来越高,并提供越来越高的电源效率和可靠性,这些产品已经成为工业融合的命脉。
Virtual Electronica 2020展会期间,您将看到如下演示平台:
- Go-IO在楼宇自动化领域的应用
- Go-IO在工厂自动化领域的应用
- 智能传感器在工业自动化领域的应用
- Trinamic运动控制
- 喜马拉雅DC-DC转换器 — 更酷的巅峰
- 保护系统免受电流、电压和温度偏移的影响
- 低成本且节省空间的DC-DC隔离方案
网络研讨会
- 新型IO-Link收发器使传感器和执行器的设计更简便
- 最新步进电机驱动技术
- 不是专家也能创建温升更低、尺寸更小、更简单的DC-DC电源方案
- 以可靠的故障保护让您的电源设计更专业
- 如何延长太阳能供电IoT设备的运行时间并缩小尺寸
简化个性化医疗健康产品设计
个性化医疗健康的革命就在眼前。得益于采用精密传感器和成熟算法设计的可穿戴产品,我们现在能够触手可及地获得丰富的健康认知数据。凭借这些数据,我们能够更积极地管理慢性病、预防性护理和整体健康状况。Maxim是这场技术革命的先锋,提供高度集成的传感器IC,通过高精度、持续监测越来越宽泛的生命体征,支持越来越多的应用案例。通过2020年电子展线上展厅体验我们最新的健康传感器技术——获得灵感,将个性化医疗健康产品推向世界!
Virtual Electronica 2020期间,您将会看到如下演示:
- 有效延长可穿戴传感器设备电池寿命的电源方案
- 太阳能收集方案,有效延长太阳能供电工业IoT设备运行时间并减小尺寸
- 支持临床和健身应用的ECG和心率跟踪
- 完备的光生物传感器模块,支持心率和SpO2监测
- 入耳式心率监测仪
- 腕戴式PPG和ECG方案
- 可达到临床级精度的腕戴式SpO2参考设计
- 腕戴式心率和SpO2监测方案
- 温度检测方案
创新的核心技术
展望未来,技术将无处不在,以至于渗透到我们日常生活的各个环节,使我们注意不到它的存在。我们希望电子产品能够具有更长的运行时间,无需校准即可实现快速、高精度测量,在恶劣环境下提供连通性,甚至在发生故障时仍然能够继续工作。特别是高效的电源管理、高精度测量、强健的连接和可靠保护,他们成为底层模拟技术需要提供的基础特征。这正是Maxim基础模拟IC可以提供的特征——您在2020年电子展线上展厅能够体验到这些优势。
Virtual Electronica 2020期间,您将会看到如下演示:
- 采用nanoPower技术的实时电源管理(高效电源)
- 电池保鲜方案(可靠保护)
- 采用理想二极管的电池备份系统(提供可靠保护)
- 电机控制(高精度测量)
- 带有ISM发送器/接收器的智能家居(强健连接)
- 全温范围的高精度RTC(提供可靠保护)
- CAN网络故障诊断和排除(强健连接)
- 移动应用功率计(高效电源)
- 曲柄臂设计中的ADC (高精度测量)
将嵌入式推理推进到边缘
随着我们的日常生活越来越智能化和互联互通,需要为其注入人工智能同时而不需要耗能较大的运算。Maxim微控制器以合理的成本集成了高速、低功耗神经网络处理单元,以及嵌入式大容量存储器和高级安全性。满足小尺寸IoT设计所需的一切。在您的设计中,如果微控制器的I/O资源有限,我们的方案可以使您的设备利用一根线实现远端检测。从单线连接到神经网络硬件加速器,我们将在2020年电子展线上展厅一一呈现,演示我们如何帮助您将强大的智能化设计带到嵌入式、联网系统。
Virtual Electronica 2020期间,您将会看到如下演示:
- 采用ChipDNA PUF技术的IoT安全参考设计
- 1-Wire远端传感器参考设计
- 人工智能(AI)摄像机(MAXCAM)
- AI定义的无线电
- IR温度监测系统
- 汽车安全认证的未来
- AI关键词检索 — 贪吃蛇游戏
- 开源BLE腕戴式可穿戴设备
- 纠错码(ECC)存储器
- AI面部识别
网络研讨会
- 从IoT传感器节点到Google Cloud的安全保护
- 通过2根线操作多个I2C或SPI传感器,支持长达100m连接
- 您的系统中为什么需要纠错码(ECC)存储器?
- 切断AI领域的电源线:赋予电池供电设备视觉和听觉
- 保证汽车端点安全,确保与正品及安全部件的连通性
创造改变生活的移动电子
利用Maxim的移动电子IC,您可以创建客户迫不及待的热门小产品。从我们的产品组合中,您能够得到最小巧、最长运行时间以及产品不可或缺的高效率、快速充电、低静态电流等特性。高水准的电池监测技术和高精度传感器使您能够从可穿戴或类似设备获得丰富、有效的测试数据。通过2020年电子展的线上展厅,从移动电子方案捕获灵感。
Virtual Electronica 2020期间,您将会看到如下演示:
- 带USB-C供电的快速充电方案
- 高精度电量计带来更好的电池安全和用户体验
- 提高Li+供电设备的电池寿命
- 利用Maxim的高性能移动PMIC为多媒体应用处理器供电
网络研讨会
- 开箱即用的USB-C方案有效缩短开发时间、最大程度地减小方案尺寸
- 高精度电量计带来更好的电池安全和用户体验
- Maxim低功耗PMIC (SIMO)为便携式消费IoT供电
- 利用Maxim PMIC支持“边缘AI”实施
为嵌入式和工业市场设计更高效、更高密度、更大电流的解决方案
Maxim面向AI、5G、以太网供电(PoE)和大功率FPGA的解决方案帮助您设计嵌入式和工业市场上最高功率密度、最高效率的系统。在接近最大功率的条件下运行,依然可以获得最优系统管理,以及可靠的系统保护和外设安全。
Virtual Electronica 2020期间,您将会看到如下演示:
- 支持AI应用的小尺寸、高功率密度方案
- 支持Xilinx FPGA设计的小尺寸、高功率密度方案
- IEEE 802.3bt兼容、91W受电设备接口控制器
- 负载点直流稳压器
- 热插拔保护IC,适用于网络、服务器、存储设备和电信系统
- 48V/12V、1.2kW 1/4砖电源方案,带可扩展HV耦合电感和开关稳压器
帮助您解决最棘手的设计问题
Maxim遍布全球的工程师团队通过电话、即时通信工具和电子邮件实时提供技术支持。Maxim还提供丰富的技术资源,帮助您解决棘手的工程问题。精挑细选的设计工具,包括在线和离线仿真、设计模型、应用软件、产品选型指南、计算器等,有效简化和缩短您的设计过程。此外,各种培训视频、设计指南和讲座覆盖从基础电子到高级技术的各种主题。